主题中讨论的其他器件: LDC1614、 LDC1612EVM
尊敬的感应传感论坛成员。
我目前正在将 LDC1614EVM (仅通道0)与 tensy 3.6微控制器配合使用,并请求指导,因为我不熟悉如何使用微控制器。
我有两个简单的问题:
- 我已经阅读了论坛中 LDC1614EVM 时钟速度为2MHz 的部分内容。 我该怎么做才能尽可能在内部增加它? 这是写入寄存器的简单问题吗? 以下是我的设置:
writeConfig (LDC、0x14、0x10、0x02);//clock_dividers_CH0
- 第二个问题是将电流增加到最大值。 以下是我的设置:
writeConfig (LDC、0x1E、0x00、0xf8);//drive_curry_ch0
writeConfig2 (LDC、0x1E、0xf8、0x00);//HIGH_CURRENT_DRV = B1_CH0
writeConfig (LDC、0x1A、0x00、0x01);//config //最大电流设置:(0x00、0x01)= 3.0mA?
感谢大家的耐心和指导。
此致、
Alexander Luis