This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614EVM 时钟和最大电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666863/ldc1614evm-ldc1614evm-clock-and-max-current

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614LDC1612EVM

尊敬的感应传感论坛成员。

我目前正在将 LDC1614EVM (仅通道0)与 tensy 3.6微控制器配合使用,并请求指导,因为我不熟悉如何使用微控制器。

我有两个简单的问题:

  1. 我已经阅读了论坛中 LDC1614EVM 时钟速度为2MHz 的部分内容。 我该怎么做才能尽可能在内部增加它? 这是写入寄存器的简单问题吗? 以下是我的设置:

writeConfig (LDC、0x14、0x10、0x02);//clock_dividers_CH0

  1. 第二个问题是将电流增加到最大值。 以下是我的设置:

         writeConfig (LDC、0x1E、0x00、0xf8);//drive_curry_ch0

         writeConfig2 (LDC、0x1E、0xf8、0x00);//HIGH_CURRENT_DRV = B1_CH0

         writeConfig (LDC、0x1A、0x00、0x01);//config //最大电流设置:(0x00、0x01)= 3.0mA?

 

感谢大家的耐心和指导。

此致、

Alexander Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    LDC1614可以使用内部(43MHz)振荡器或外部(40MHz)振荡器。 您可以通过更改寄存器0x1A (CONFIG)中的位9来选择时钟源。

    为什么要设置最大电流设置? 如果最高 IDRIVE 设置无法达到所需的电流电平、则可以在 CONFIG 中启用 HIGH_CURRENT_DRV、以便在通道0上启用大于3.5mA 的电流、但这仅在单通道模式(AUTOCAN_EN = 0)下有效。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiashow:

    很抱歉、我没有回复、但我现在正在从总的髋关节置换中恢复、目前做任何工作都有点困难。

    您提到:

    " LDC1614 可以使用内部(43MHz)振荡器或外部(40MHz)振荡器。 您可以通过更改寄存器0x1A (CONFIG)中的位9来选择时钟源。 "

    对于 MSB 0x00和 LSB 0x00。.寄存器0x1A (CONFIG)中的40MHz 振荡器的值是多少?

    我正在尝试设置最大电流、以驱动我的三个 Helmholtz 线圈中的每个线圈。 我使用三个单独的 LDC1614EVM (仅通道0)。

    在 CONFIG 中获取 HIGH_CURRENT_DRV 以在每个通道0上启用大于3.5mA 的 MSB 0x00和 LSB 0x00值是什么?

    同样、我一直在教授自己如何使用微控制器、并且非常不熟悉"设置寄存器值"等。

    再次感谢您的耐心和建议。

    此致、

    Alexander Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    要在 LDC161x 器件中使用外部振荡器、您需要将 CONFIG (0x0A)的位9设置为1;对于内部振荡器、您需要将位9设置为0。 我建议使用 LDC1612EVM 或 LDC1614EVM 并使用 GUI 来确定最优设置。

    此致、

    Christo