This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何使用工具 XDS110调试探针获取数据端口数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666496/awr1642-how-to-use-tool-xds110-debug-probe-to-get-data-port-data

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、先生、

我将使用开发的 AWR1642、并使用 XDS110调试探针替代 AWR1642上的 TM4C1294。

我更新了 XDS110固件并使用 XDS110 AUX 连接器 UARTTX、UARTRX 来刷写 AWR1642 (UniFlash)。

我可以使用 XDS110 AUX UARTTX、UARTRX 将配置发送到 AWR1642 (mmW 演示可视化工具)。

但我转到"Plots"页面、没有数据输出。

我将 XDS110扩展连接器 PIN17 (PC4)连接到 EVM J5连接器 PIN9、并将扩展 PIN25 (GND)连接到 J5 PIN2。

我确保 J5 PIN9将信号发送到 XDS110、但我使用 Tera Term 也无法获取任何内容。

然后、如何通过 XDS110调试探针获取 MSS_logger 数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我们您正在处理的应用。

    这将帮助我们了解您的系统要求

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 XDS110来配置 AWR1642并获取数据。 现在、我可以对其进行配置、但无法获取数据。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要在 J5连接器引脚9上设置 MSS 记录器信号,您需要安装电阻 R26 (0欧姆)。 您是否在电路板上进行了这种更改?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的、我安装了电阻器 R26。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我理解了上面的评论、如果您探测 J5引脚9、您就能够在该引脚上看到 UART TX 活动(在运行 OOB 演示应用之后)。 是这样吗?
    我不确定 XDS110调试探针是否将引脚 PC4配置为 GPIO 或 UART_RX。 您可以在微控制器 E2E 论坛中查看此内容吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我可能误解了引脚 PC4。
    我的问题是、当我通过 USB 插入 xds110调试探针时、我可以获得两个 COM 端口、一个是"xds110类应用/用户 UART"、另一个是"xds110类辅助数据端口"。 现在、我知道 COM 端口"USER UART"正在映射到 AUX 连接引脚12和引脚14。 但是、映射到"xds110类辅助数据端口"的位置是什么?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    xds110类辅助转至 Tiva 器件的引脚 PC4,该引脚位于扩展头的引脚17上。
    但我不确定 XDS110调试探针的 PC4引脚是否配置为 UART RX 引脚、这取决于 Tiva 确认。

    我建议在微控制器 E2E 论坛上获取有关 PC4引脚配置的确认信息。

    此致、
    Vivek