请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、先生、
我将使用开发的 AWR1642、并使用 XDS110调试探针替代 AWR1642上的 TM4C1294。
我更新了 XDS110固件并使用 XDS110 AUX 连接器 UARTTX、UARTRX 来刷写 AWR1642 (UniFlash)。
我可以使用 XDS110 AUX UARTTX、UARTRX 将配置发送到 AWR1642 (mmW 演示可视化工具)。
但我转到"Plots"页面、没有数据输出。
我将 XDS110扩展连接器 PIN17 (PC4)连接到 EVM J5连接器 PIN9、并将扩展 PIN25 (GND)连接到 J5 PIN2。
我确保 J5 PIN9将信号发送到 XDS110、但我使用 Tera Term 也无法获取任何内容。
然后、如何通过 XDS110调试探针获取 MSS_logger 数据?
谢谢、