This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:需要实时实现方面的帮助。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666367/awr1642boost-need-help-with-real-time-implementation

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

到目前为止、我一直在使用数据采集模式(演示)来测试一些估算算法。 我现在尝试实时使用它。 我正在从 tirix 中编辑毫米波演示项目。 我有以下问题:

如何 修改串行数据输出端口的输出数据帧格式? 一个示例将非常有用。

2.  我们是否有任何示例 MATLAB 读取器来解析我可以根据所需的帧格式修改的串行数据端口?

修改 毫米波演示代码是否是开发我自己应用的正确方法? 或者是否有任何其他更易于修改的模板? 我想绕过毫米波示例中的 DSP 块。

对于上述问题的任何建议、示例项目、代码、教程或培训都将非常有用。

谢谢、

Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    修改输出数据格式已在其他论坛主题中讨论。

    请在论坛中搜索"UART 输出格式"。

    MATLAB 解析已被寻址。 请在论坛中搜索"MATLAB "

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailesh、

    请参阅 Cesar 所示的主题。

    如果您正在寻找示例项目、我建议您在 TI Resource Explorer 上使用任何实验。 尤其是适用于 AWR1642的高精度范围测量和人数统计演示。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于一些旧的 E2E 帖子、我得以使 MATLAB 部件运行。 (此参考文档 :e2e.ti.com/.../2389686)。

    对于我的查询的第三部分、我找到了这个(e2e.ti.com/.../612239。 我尝试了建议的修改、以绕过 DSP 并将 ADC 缓冲区数据推送到 UART。 我可以无错误地编译代码、但在射频启动后很快终止运行、并且在 UART 数据端口上未接收到任何内容。 您能否为此提供更多参考/指南/代码段?

    谢谢你
    Shailesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailesh、

    使用 Matlab 的 Resource Explorer 上的特定实验包括工业生命体征演示和人员计数演示。


    谢谢、
    Akash