请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
到目前为止、我一直在使用数据采集模式(演示)来测试一些估算算法。 我现在尝试实时使用它。 我正在从 tirix 中编辑毫米波演示项目。 我有以下问题:
如何 修改串行数据输出端口的输出数据帧格式? 一个示例将非常有用。
2. 我们是否有任何示例 MATLAB 读取器来解析我可以根据所需的帧格式修改的串行数据端口?
修改 毫米波演示代码是否是开发我自己应用的正确方法? 或者是否有任何其他更易于修改的模板? 我想绕过毫米波示例中的 DSP 块。
对于上述问题的任何建议、示例项目、代码、教程或培训都将非常有用。
谢谢、
Shailesh