请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 您好!
我希望将配置文件上载到 IWR1443Boost、以便使器件在80m 处检测出约1m 的 UAV。 例如、"使用毫米波传感器提高无人机安全性和生产率"测试中使用的配置(http://www.ti.com/lit/wp/spyy001/spyy001.pdfv)可能会发挥作用。 提到的(或类似的)配置文件是在线提供的、还是在 CCS Resource Explorer 中提供? 如果没有、您能否从测试中提供 cfg 文件? 谢谢。
此致、
RYEN