This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:用于检测 UAV\#39;s 的远距离配置文件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664568/iwr1443boost-long-range-configuration-file-for-detecting-uav-s

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我希望将配置文件上载到 IWR1443Boost、以便使器件在80m 处检测出约1m 的 UAV。 例如、"使用毫米波传感器提高无人机安全性和生产率"测试中使用的配置(http://www.ti.com/lit/wp/spyy001/spyy001.pdfv)可能会发挥作用。 提到的(或类似的)配置文件是在线提供的、还是在 CCS Resource Explorer 中提供? 如果没有、您能否从测试中提供 cfg 文件? 谢谢。

此致、

RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    本文档第6页提供了一些参数:起始频率、频率斜率、采样率和采样数量。

    您还在寻找其他哪些具体参数?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我正在寻找一个配置文件(.cfg)、我可以使用 ti_mmwave_rospkg 或演示可视化工具将该文件上传到 IWR1443Boost。 我考虑了使用第6页上的参数、但鉴于需要设置许多其他参数、我必须使用 TI 估算器。 遗憾的是、上次我使用该估算器时、TI 估算器没有正式的转换或将功能导出到.cfg 文件中(只有"技巧"、使用 Internet 资源浏览器导出 frameCfg 和 profileCfg -这对我不起作用)。 这就是为什么我认为、如果使用这样一个.cfg 文件进行测试、则可以通过论坛提供该文件... 您是否有方法从您提到的参数生成.cfg 文件?

    此致、

    RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    我建议查看 TI Resource Explorer 上的线性调频脉冲数据库: dev.ti.com/.../

    电梯应用可能对您的无人机应用有意义、因为它具有精细的速度分辨率和稳定的最大距离。


    谢谢、
    Akash