器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
我正在使用 tdc1000、现在使用两个换能器、一个用于突发 Tx、另一个用于 Rx 突发。
但是、我如何配置两个换能器同时用作发送器和接收器...?
请告诉我如何将换能器连接到 TX1/Rx2或 TX2/RX1引脚... ?
我对这 种多路复用组合感到困惑...?
此致、
Rashmi H M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Scott、
很抱歉、我忘记说我不使用 EVM 板、而是对 tdc1000和 tdc7200使用单独的芯片、因此我对传感器的连接感到困惑
这种正确的连接形式是...... ?
我的配置文件如下所示
CONFIG_0 Config-0=2F
CONFIG_1 Config-1 = C5
CONFIG_2配置2 = 12 (模式2)/10 (模式0)
CONFIG_3 Config-3 = 02
CONFIG_4 Config-4 = 1F
TOF_1 TOF-1 0h = F0
TOF_0 TOF-0 0h = 5F
ERROR_FLAGS = 00
超时 = 5B
Clock_rate =01
我尝试了配置 I、e Mode0和模式1的类型、但我的传感器无法工作、因为发送器和接收器都需要向我发送两个应作为 Tx 和 Rx 工作的传感器连接的配置、反之亦然
ii)我也尝试了此连接、如下图所示、请告诉我哪种类型的连接是正确的...?
此致、
Rashmi HM
您好、Rashmi、
您显示的第一种配置是适用于所有 TDC1000模式的正确配置。 在流量计量的情况下、您将选择模式2、TX1将传输、然后 RX1将接收该信号-一个传感器将传输、另一个传感器将接收。 如果您希望同一传感器发送和接收、请选择模式0、TX1将发送、RX2将接收。
请记住、RX 引脚的输入端应该有一些电容、因为这会设置 LNA 增益。 该 EVM 使用300pF 电容。
可能还需要来自 TX 引脚的一些限流电阻器、如 EVM 上所示:
该值可根据您的应用进行调整。
此致、
您好、Scott、
很抱歉、我的寄存器配置和原理图如下所示
writeRegister (0x40、0x2F); //Tx_div (7-5)、num_TX (4-0)
writeRegister (0x41、0xC7); //num_avg (5-3)、num_Rx (2-0)
writeRegister (0x42、0x12); //VCOM_SEL (7)、meas 模式(6)、dam (5)、ch_swp (4)、ext_CHL (3)、ch_SEL (2)、TOF_MODE (1-0)
writeRegister (0x43、0x02); //消隐(3),热电平(2-0)
writeRegister (0x44、0x1F); //receive_mod (6)、Trig_EDGE (5)、TX_PHASE (4-0)
writeRegister (0x45、0xF0); //PGA_GAIN (7-5)、PGA_CTRL (4)、LNA_Ctrl (3)、LNA_Fb (2)、TIM_reg (1-0)
writeRegister (0x46、0x5F); //timing_reg (7-0)
writeRegister (0x47、0x00); //err_sig_weak (2)、no_sig (1)、err_high_sig (0)
writeRegister (0x48、0x5B); //forceshort (6)、shortBlankprd (5-3)、echo_Tim (2)、tof_TIM_Ctrl (1-0)
writeRegister (0x49、0x00); //clockin_div (2)、autuzero_prd (1-0)
原理图 (接收器滤波器值和连接与数据表中的值相同****)
此致、
Rashmi HM
您好、Rashmi、
传输频率是多少? 您似乎已将 LNA 设置为电容模式、但 RX 引脚具有一个电阻器、就好像它在电阻模式下使用一样。 根据上面的示波器屏幕截图、您好像使用的是312kHz 频率、这是正确的吗? 对于该频率、您应该对 LNA 使用电阻反馈模式。 LNA 的增益可根据数据表进行设置:
TX1连接到 RX2、TX2连接到 RX1、正如它们应该那样。 但是、TX 线和换能器之间的电容有一点不寻常。 我建议遵循 TDC1000-TDC7200EVM 或 TDC1000-GASEVM 中的组件建议。 完整的原理图包含在用户指南中。 TX 线路上没有电容器。 只需一个可根据您的需求进行调节的小型限流电阻器。
此致、