主题中讨论的其他器件:IWR1642
您好!
我们已使用开箱即用演示测试了一些新的 IWR1642升压雷达
使用毫米波演示可视化工具、使用 SDK 1.1.0.2的演示库文件
我们看到了一些主要波瓣定向的雷达的奇怪现象
在~20 [度]向上(在仰角向上倾斜)。
我们怀疑应该已经执行某种天线校准程序、并且
没有。
我们以2 Tx 和4 Rx 的模式工作。 配置已附加。
我们进行了6次实验:
1.在1.3 [m]和角度0 ("标称模式")的距离内安装 RCS = 1.5 [m^2]的角反射器-可视化工具未检测到角反射器。
2.然后我们 将雷达倾斜到-20度的高度 -检测到反射器的峰值非常高。
3.我们将雷达倾斜回仰角= 0,但这次将角反射器安装在雷达上方45[cm]的高度,检测到角峰值较高。
4.在"标称模式"下以1个 Tx 和1个 Rx 的模式工作-检测到转角。
5. 在“标称模式”下以1 Tx 和2 Rx 的模式工作-检测到转角。
6. 在"标称模式"下以1个 Tx 和4个 Rx 的模式工作-有时检测到转角、有时检测不到转角。
我们要强调的是、我们过去购买过一些 IWR1642、但没有看到过这种现象。
你知道这种现象的原因是什么吗?
我们还尝试使用"compRangeBiasAndRxChanPhasion"选项、但它没有帮助。
我们很高兴能在这个问题上提供一些帮助。
谢谢、
Boaz
配置:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 69 7 28.55 0 0 50 1 128 6250 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 128 0 100 1 0
guiMonitor -1 1 0 0 0 1
cfarCfg -1 0 8 4 0 3000
cfarCfg -1 0 8 4 0 3000
peakGrouping -1 0 1 127
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 1 -5 4 256
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.26 0.3
sensorStart