主题中讨论的其他器件:IWR1642、 AWR1642BOOST、 AWR1642、 IWR1443
Hallo、
在雷达开发过程中,我们已经测量了从 TI 网上商店购买的 IWR1642产品。
我们发现、天线的性能完全不同、并且非常差、如数据表中所述。
仰角模式不是集中在0°、而是偏置为17°
TI 的此设计是否正确?
Kang
e2e.ti.com/.../IWR1642_5F00_Antennapattern.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hallo、
在雷达开发过程中,我们已经测量了从 TI 网上商店购买的 IWR1642产品。
我们发现、天线的性能完全不同、并且非常差、如数据表中所述。
仰角模式不是集中在0°、而是偏置为17°
TI 的此设计是否正确?
Kang
e2e.ti.com/.../IWR1642_5F00_Antennapattern.pdf
Joe、您好!
感谢您的回复。
我们测量的天线模式是通过配置1Tx 和1RX 来完成的、且带宽仅为1GHz。
在本示例中、我们使用配置
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 7 16 110 0 20 1 256 3000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 0 100 1 0
另一个主题是天线迹线状态、我在这里有一张特写图
这是来自我们的一个 IWR1642升压板的天线
这是我们的 IWR1642板的第二个天线
这来自我们的 AWR1642BOOST 板
所有 IWR1642升压板都存在仰角偏置问题、一个是17度、另一个是24度。
AWR1642升压转换器工作正常。
您可以在上图中找到电路板序列号。
您能否弄清楚射频迹线是否有问题?
谢谢、
Kang
e2e.ti.com/.../2526.mmWave_5F00_hw_5F00_design_5F00_guide_5F00_rev_5F00_9.pdfHelloKang、
我随函附上了一份具有天线尺寸的文档。 目视检查不应在射频 FMCW、天线带状扩展或天线贴片中出现切口或划痕。 矩形贴片和贴片天线带状线应匹配1mil 范围内的尺寸。
在77-78Ghz 的雷达配置中、我们不会期望上升倾斜。 仿真显示从80-81Ghz 倾斜。
我们可以安排您发送 EVM、我们将在实验中对其进行测量并将其替换。 如果您所在地区有一名 TI 现场应用工程师、他可以建议您、我将为您提供一个地址、以便您返回 EVM 进行测试/更换。
请注意、在 IWR1642天线的测量中、我们有 Tx1 和(IWR1443) TX3。 Rx 尺寸正常。
与所包含的2_28_18_1642_AntennaMeasureCompare.xlsx 相关 、我们已经测量了多个 IWR1642板、您可以尝试使用 Excel 中包含的线性调频脉冲设置的板之一、然后将结果发回。
此致、
Joe、您好!
非常感谢您的数据和回答。
随附了我们一侧的仰角测量值。
该 EVM 会反馈给 TI FAE。 请评估并找到问题。
谢谢、
Kang
e2e.ti.com/.../1884.AntennaMeasurementCompare.xlsxHelloKang、
我们已经检查了多个 EVM、并执行了方位角和仰角测试。 我想您正在与 Vaibhav 讨论、并且正在为您处理替换 EVM。 随附测试文档。
命令射频值可能与辐射射频值不同。 如果您有设备以 单个频率测试 Tx 输出、毫米波 SDK 用户指南中提供了连续 Tx 测试方法。 建议选择78Ghz。 因为 EVM 使用的晶体具有50ppm 容差、并且具有一些温度漂移。 发射频率存在预期变化。
我们正在进行40MHz 输出的测试、我将在今天的实验中测试这些指令之后发送这些指令。
此致、
Joe Quintal
您好!
如果您使用可从 TI 网站下载的 Radar Studio、并且您具有 DevPack 板、 则可以使用附加的示例配置、并添加一组手动操作("RegOps"选项卡)来写入调试值@0x4320140C、读取位16.19并将其修改为0x7。 这将激活 J2连接器的40MHz 晶体时钟、振幅应为1V、40MHz、50ppm。 这可用于验证40MHz 时钟。
我们使用 AntennaMeasureCompare.xlsx 中描述的测试程序评估了返回的 EVM、我们正在研究问题的原因。
你好,Kang,
在毫米波 SDK 用户指南中、有以下注意事项:
在 ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\capture 中
capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt -具有用于连续模式的命令。
如果您的 Tx 源比连续频率高1-2MHz、则应能够将其向下转换为接收器。
您可能需要将 Tx 回退设置为30dB、因此我们将读取您的外部喇叭天线基准。
此外、在没有 Tx 退避的情况下、您可以测量 Tx 输出频率、
(注意:拆下晶体、晶体 CLKP 负载电容器和 CLKM 负载电容器、在 CLKP 和 CLKM 上安装一个100欧姆电阻器
为 CLKP 驱动交流耦合40MHz +/- 50ppm 1.2V 基准、以实现更好的稳定性。
时钟是今天在实验室中测量的、明天我将发布结果。 我们已经测量了您的电路板、并找到了倾斜、我们已向您发送了另一个电路板。
此致、
Joe Quintal