This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:天线布局在仰角中不是集中的

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1642BOOST, AWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661927/iwr1642boost-antenna-pattern-is-not-centralized-in-elevation

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642AWR1642BOOSTAWR1642IWR1443

Hallo、  

在雷达开发过程中,我们已经测量了从 TI 网上商店购买的 IWR1642产品。

我们发现、天线的性能完全不同、并且非常差、如数据表中所述。

仰角模式不是集中在0°、而是偏置为17°

 

TI 的此设计是否正确?

 

Kang  

 

e2e.ti.com/.../IWR1642_5F00_Antennapattern.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中提供的信息基于测试。

    您如何执行测试?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

     

    测试过程如下所述:

    我们使用 mmWDemo 程序作为固件。  

    传感器安装在扫描床上、可由电机转动、以便传感器扫描1.5m 前面的角反射器。  

    我们记录的数据是演示图中显示的目标强度范围曲线。  

    在该图之后、X 轴是电机角度、Y 轴是该角反射器的强度。  

    我们针对方位角和仰角重复此过程。

     

    谢谢、

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,
    我们已将您的 PDF 发送给天线开发工程师、我们将在他审阅后发送回复。 请检查毫米波传感器与天线之间的连接、以确保射频布线顶部没有阻焊层或材料。 另请向我们发送电路板序列号。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,
    如果您可以向射频天线布线发送 U2毫米波传感器的特写图、这可能会对我们有所帮助。 EVM 用户指南 www.ti.com/.../swru521a.pdf中有一张类似的图片、如图9所示。

    射频迹线具有银色浸渍表面(可能会变光)。 不应存在分层射频迹线段或变形贴片。 走线不应有划痕。 它应该没有覆盖射频布线的阻焊层。

    要尝试隔离天线模式、您可以使用.cfg 文件选择1Tx、您可以手动从 Tx1或 tx2更改。
    通道配置-这应该具有3的 Tx 掩码(Tx1、Tx2)
    15的 RX 掩码(全部4个 Rx1、Rx2、Rx3、RX4)
    啁啾 Cfg -在这里、您可以选择 Tx1或 tx2。
    这些假设每帧只完成一个线性调频脉冲类型。 TDM MIMO 会交替进行线性调频脉冲、以有效地具有附加接收器。

    借助1个 Tx 和4个 Rx、软件可以解析特定的 GUI 监视器。 (可视化工具的左下方)

    如果您使用的是毫米波 SDK 数据采集演示、请限制射频斜率、以便我们有几次窄带扫描?
    76-76.567Ghz (需要一次扫描) FreqStart 76
    DFE 输出速率5e6
    每个线性调频脉冲256个 ADC 样本
    复数1x
    rampend 时间= adcstart (4.5us)+ 256adcsamples/5e6 + excessramptime (1us)= 56.7u
    空闲时间130us -这允许有时间发送数据、它大于最小值
    合成器斜率为9.994Mhz /μ s
    射频带宽为566.66Mhz (合成器斜率*斜升时间)

    如果在1GHz 起始频率下重复这些值、则为76,77,778,79,80

    这可以通过毫米波数据采集演示或 DFP Radar Studio (使用其他硬件、DevPack、TSW1400和 Radar Studio 软件)来完成


    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复。

    我们测量的天线模式是通过配置1Tx 和1RX 来完成的、且带宽仅为1GHz。

    在本示例中、我们使用配置

    通道配置1 1 0
    ADCfg 2 1.
    adcbufCfg -1 0 1 0 0
    ProfileCfg 0 77 7 16 110 0 20 1 256 3000 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 128 0 100 1 0

    另一个主题是天线迹线状态、我在这里有一张特写图

    这是来自我们的一个 IWR1642升压板的天线

    这是我们的 IWR1642板的第二个天线

    这来自我们的 AWR1642BOOST 板

    所有 IWR1642升压板都存在仰角偏置问题、一个是17度、另一个是24度。

    AWR1642升压转换器工作正常。

    您可以在上图中找到电路板序列号。

    您能否弄清楚射频迹线是否有问题?

    谢谢、

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2526.mmWave_5F00_hw_5F00_design_5F00_guide_5F00_rev_5F00_9.pdfHelloKang、

    我随函附上了一份具有天线尺寸的文档。  目视检查不应在射频 FMCW、天线带状扩展或天线贴片中出现切口或划痕。  矩形贴片和贴片天线带状线应匹配1mil 范围内的尺寸。  

    在77-78Ghz 的雷达配置中、我们不会期望上升倾斜。  仿真显示从80-81Ghz 倾斜。

    我们可以安排您发送 EVM、我们将在实验中对其进行测量并将其替换。  如果您所在地区有一名 TI 现场应用工程师、他可以建议您、我将为您提供一个地址、以便您返回 EVM 进行测试/更换。

    请注意、在 IWR1642天线的测量中、我们有 Tx1 和(IWR1443) TX3。  Rx 尺寸正常。   

    与所包含的2_28_18_1642_AntennaMeasureCompare.xlsx 相关 、我们已经测量了多个 IWR1642板、您可以尝试使用 Excel 中包含的线性调频脉冲设置的板之一、然后将结果发回。

    此致、

    Joe Quintale2e.ti.com/.../AntennaMeasurementCompare.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的数据和回答。

    随附了我们一侧的仰角测量值。  

    该 EVM 会反馈给 TI FAE。 请评估并找到问题。

    谢谢、

    Kang

    e2e.ti.com/.../elevation_5F00_iwr_5F00_awr.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1884.AntennaMeasurementCompare.xlsxHelloKang、

    我们已经检查了多个 EVM、并执行了方位角和仰角测试。  我想您正在与 Vaibhav 讨论、并且正在为您处理替换 EVM。  随附测试文档。  

     命令射频值可能与辐射射频值不同。  如果您有设备以 单个频率测试 Tx 输出、毫米波 SDK 用户指南中提供了连续 Tx 测试方法。  建议选择78Ghz。  因为 EVM 使用的晶体具有50ppm 容差、并且具有一些温度漂移。  发射频率存在预期变化。

    我们正在进行40MHz 输出的测试、我将在今天的实验中测试这些指令之后发送这些指令。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用可从 TI 网站下载的 Radar Studio、并且您具有 DevPack 板、 则可以使用附加的示例配置、并添加一组手动操作("RegOps"选项卡)来写入调试值@0x4320140C、读取位16.19并将其修改为0x7。  这将激活 J2连接器的40MHz 晶体时钟、振幅应为1V、40MHz、50ppm。  这可用于验证40MHz 时钟。

    我们使用 AntennaMeasureCompare.xlsx 中描述的测试程序评估了返回的 EVM、我们正在研究问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您能给我更准确的位置吗,描述在哪里?

    毫米波 SDK 用户指南中提供了连续 Tx 测试方法。

    另一点:

    正如我从您的解释中所理解的、天线模式问题与温度以及频率和射频的漂移并不是所需的命令。

    不过、我看到了您展示的图片、它的频率精确为40MHz。

    您是否对我们的不良 EVM 板进行了测量?

    此致、

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,
    第19页的 WAVE SDK 用户指南1.1.0节介绍了连续输出。该演示还支持连续模式。 demo 目录包含 capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt 文件、其中包含用于的 CLI 命令列表
    以连续模式配置系统。

    使用关键字"Continuous"、您可以找到不同的 API。

    在我的实验板上测量了40MHz 时钟。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    返回的1642电路板测量将在接下来的几天内完成。
    此致、
    Joe Quintal
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    在毫米波 SDK 用户指南中、有以下注意事项:

    该演示还支持连续模式。 演示目录具有的内容
    capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt 文件,其中包含用于的 CLI 命令列表
    以连续模式配置系统。

    在 ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\capture 中

    capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt -具有用于连续模式的命令。

    如果您的 Tx 源比连续频率高1-2MHz、则应能够将其向下转换为接收器。

    您可能需要将 Tx 回退设置为30dB、因此我们将读取您的外部喇叭天线基准。

    此外、在没有 Tx 退避的情况下、您可以测量 Tx 输出频率、

    (注意:拆下晶体、晶体 CLKP 负载电容器和 CLKM 负载电容器、在 CLKP 和 CLKM 上安装一个100欧姆电阻器

    为 CLKP 驱动交流耦合40MHz +/- 50ppm 1.2V 基准、以实现更好的稳定性。

    时钟是今天在实验室中测量的、明天我将发布结果。  我们已经测量了您的电路板、并找到了倾斜、我们已向您发送了另一个电路板。

    此致、

    Joe Quintal