This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST 上的交通监控器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664670/iwr1443boost-traffic-monitor-on-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、我将使用 IWR1443BOOST 和最新的毫米波 SDK。

我已经运行了不同的实验室、例如高精度实验室、水和地面实验室、生命体征实验室等

我正在运行交通监控实验室、该实验室只有一个步骤-

转到交通监控演示、启动 MATLAB GUI 并配置端口。

然后、在配置端口并启动项目后、我获得了控制台输出-

正在打开配置文件 profileTrafficMonitoring.cfg ...
正在将配置发送到 xWR14xx profileTrafficMonitoring.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 5 0
ADCfg 2 1 0
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 300 7 40 0 100 1 128 4000 0 32
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
帧配置0 1 32 0 100 1 0
guiMonitor 1 0 0 0 0
cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1200
peakGrouping 1 1 1 4 224
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0-5 8 256
sensorStart

但我无法在屏幕上获取数据/符号、我已将反射物体放置在雷达前方、但 GUI 上没有符号/数据。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    此演示使用毫米波 SDK 1.0的二进制文件、而不是1.1的二进制文件。 可从以下网址获取: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请告诉我、这是否对您无效。 如果您有更多问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的回复。 它发挥了作用。

    现在、我想问一个一般性问题、我想所有演示都在无回声室中进行测试(如果我错了、请纠正我的错误)、以尽可能降低噪声。 此时的结果也很好。

    但是、如何在实时场景中应用滤波?

    因为我在它前面推了一个反射物体、但我在屏幕上看到了3个以上的汽车图标。 这当然是由于环境的反射、因此如果我在现实世界中使用它、例如在交通信号灯本身或道路上使用它、该怎么办?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    滤波不需要成为算法的主要部分、因为您将了解有关场景的许多信息。 对于交通监控、您知道距离不应包含任何汽车、因此您将能够拒绝或处理程序中检测到的物体(交通监控演示会执行此操作、但规模要小得多)。


    谢谢、
    Akash