大家好、我将使用 IWR1443BOOST 和最新的毫米波 SDK。
我已经运行了不同的实验室、例如高精度实验室、水和地面实验室、生命体征实验室等
我正在运行交通监控实验室、该实验室只有一个步骤-
转到交通监控演示、启动 MATLAB GUI 并配置端口。
然后、在配置端口并启动项目后、我获得了控制台输出-
正在打开配置文件 profileTrafficMonitoring.cfg ...
正在将配置发送到 xWR14xx profileTrafficMonitoring.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 5 0
ADCfg 2 1 0
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 300 7 40 0 100 1 128 4000 0 32
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
帧配置0 1 32 0 100 1 0
guiMonitor 1 0 0 0 0
cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1200
peakGrouping 1 1 1 4 224
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0-5 8 256
sensorStart
。
但我无法在屏幕上获取数据/符号、我已将反射物体放置在雷达前方、但 GUI 上没有符号/数据。
有什么建议吗?
谢谢