This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080湿度精度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665603/hdc1080-hdc1080-humidity-accuracy

器件型号:HDC1080

尊敬的 Jose-San:

过去、福川在 HDC 1080湿度精度方面获得了 Jose-San 的特别支持。
我们正在继续与客户进行 QA、但我们尚未解决问题。
请让我再次提出一个问题。


HDC 1080安装在客户的大规模生产电路板上。
该板称为板 A
但是、某些电路板 A 上出现湿度精度误差

因此、尺寸与 电路板 A 完全相同、
 编写了由相同部分组成的 B 板。
客户通过比较电路板 A 和电路板 B 来确定原因

※板尺寸= 0.4cm×1.3cm
  配置=仅 HDC 1080 + 1个电容器

但是、湿度精度稳定地出现+5%的误差
在 电路板 B 上测得
此外、由于允许 电路板 B 再次回流、然后离开、
可以确认结果、准确度已恢复。
(建议仅进行一次回流焊。 客户已知)



①我们不理解为什么会出现电路板 A 和 B 之间的差异
  两种生产条件相同。
  您能否列出可能的原因?

②如果回流温度较低、是否存在5%的精度误差?

因为在重新回流时已确认精度恢复。

 

最棒的,雷加尔
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Fukazawa-San、

    感谢您的帖子和信息。 我对测试设置和环境有一些问题。

    1) 1)客户是否对器件执行湿度曲线以确定精度? 如果是、特征评定的湿度范围是多少?

    数据表的第5页脚注(11)指出、建议的湿度工作范围为10%至70% RH。 超出此范围的长时间曝光将导致测量偏移、这将影响器件的精度。

    尝试尝试的一个实验是稍微烘烤另一组显示此问题的板。 如果失调电压得到校正、根本原因可能是暴露在上述范围以上、或者可能存在影响器件聚合物的污染物、这会影响精度。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢您的回复!!

    请允许我提出几个问题。

    1、什么是湿度曲线? 数据表中的什么位置?

    2、>>>尝试尝试的一个实验是稍微烘烤另一组显示问题的电路板。

    烘烤电路板意味着什么?

    用火重新回流或直接加热传感器部件?

    3、是否存在长期暴露和外部污染物以外的其他因素

    建议的湿度范围会影响湿度检测精度?

    无论影响的程度如何、我都希望逐个识别各种因素。

    此外、我们还附上了实际湿度检测错误的列表。 给我建议。

    我感谢您的友好工作。

    最好的雷加尔

    福泽

    e2e.ti.com/.../HDC1080-Humidity-error.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、什么是湿度曲线? 数据表中的什么位置?


    湿度曲线仅指湿度扫描、它们是否在湿度箱中测试器件以确定湿度精度? 请告诉我们它们的设置条件。


    2、>>>要尝试的一个实验是稍微烘烤另一组显示此问题的电路板。
    烘烤电路板意味着什么?


    焊接后、传感器可能需要执行重新水化过程。 客户能否在40-70% RH 下离开传感器几天、以验证传感器是否恢复到其指定状态?


    导致湿度低或高或暴露于溶剂的条件也会影响传感器。 有一个程序可以将传感器恢复到其校准状态、即执行烘烤和重新水化。 请注意、客户应采用安全的处理程序、以防止接触污染物和溶剂、因为以下程序不能保证正常工作、更适合指导传感器暴露于极端条件和溶剂时应尝试什么。
    1、在~100C 下将 IC 烘烤5%至10小时
    2.水化:60-75%RH 时为~30C、持续6-12小时

    3、是否存在影响湿度检测精度的长期暴露和超出建议湿度范围的污染物以外的其他因素?

    此信息可在以下文档中找到:湿度传感器:存储和处理指南

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢您的特殊支持。
    请让我再次提出一个问题。



    >>湿度曲线仅指湿度扫描,
      他们是否在湿度箱中测试了器件以确定湿度精度?
      请告诉我们它们的设置条件。


    客户的湿度设置是在湿度为50%至60%时测量的、
    它在推荐的 HDC 1080范围内。

    如果您需要信息、我们还将调查您离开 HDC 1080的时间。
    此外、是否还有其他必要的设置条件?



    >>有一个过程可以使传感器恢复到其校准状态,
    这是通过烘烤和重新水化来实现的。


    如果在正确的条件下进行回流、然后让其保持待机状态、湿度精度会偏离5%
    即使在离开它几个小时后、5%的湿度精度偏差也不会改变。

    但是、当我们通过烘烤对湿度进行扫描时、湿度精度会恢复。
    在剩余几小时的时间内、建议的湿度精度保持在1%至2%的范围内。

    在回流时、湿度精度存在误差、
    虽然水分应会飞、

    无法理解恢复精度的机制
    然后再将其烘烤。

    因此、精度误差的原因仍然未知、
    即使出现湿度精度误差、如果通过烘烤恢复精度、
    是否可以识别它不是缺陷项?



    这个问题非常麻烦。
    请给我一些智慧来解决这个问题。

    投注、雷加尔。
    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽、您好!

    请指导客户尝试以下建议并提供结果:

    焊接后、传感器可能需要执行重新水化过程。 客户能否在40-70% RH 下离开传感器几天、以验证传感器是否恢复到其指定状态?

    如果这不能使精度达到数据表中指定的水平、则可能会指出在组装过程中会影响精度的因素。 请指导客户遵循上面提供的湿度传感器:存储和处理指南。

    如上所述、仅当聚合物在回流过程中暴露于任何污染物和化学品时、才建议使用烘烤。

    此外、电路板的布局也会影响性能、因此请确保客户收到以下文档:
    优化布局和布线: www.ti.com/.../snaa297a.pdf

    此致、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt -San:

    感谢您的特殊支持。
    很抱歉我迟到了。

    >请指导客户尝试以下建议并提供结果:
    >焊接后、传感器可能需要执行重新水化过程。
    >客户能否在40-70% RH 下离开传感器几天以进行验证
    传感器恢复到其指定状态?


    我确认了您的建议。
    客户告知如下。

    第一次回流安装后、"电路板 B"上 HDC1080的湿度精度偏离了+5%。
    他受到了"B 板"的影响、其中 HDC1080已焊接到第二次回流焊上。
    第二次回流后、他离开了高湿度环境(40至70 %RH)下的"Board B"几天。
    然后、"Board B"的湿度精度在±2%以内恢复。


    现在、考虑到以上问题、我还有其他问题。


    1.是否可以应用第二次回流和再水合以恢复 HDC1080的湿度精度?

    2.他能否使用第二次回流和再水化的电路板进行大规模生产?

    3.是否存在第二次回流和重新水化的问题,如以下问题?
    -聚合物损坏。
    -湿度精度的恢复是临时的、偏差为
    使用一段时间后、精度将再次出现。 等等


    此致、
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣、您好、


    1.是否可以应用第二次回流和再水合以恢复 HDC1080的湿度精度?

    • 这可能会给聚合物带来额外的压力、这不是我们在数据表中建议的。  第一次回流后、电路板可能需要置于上述湿度环境中几天才能恢复。  另请注意、+-2%是一个典型值、许多外部源可能会导致误差、例如接触污染物或电路板布局。

    2.他能否使用第二次回流和再水化的电路板进行大规模生产?

    • 这取决于客户的判断、我们的数据表指出、器件应限制为一次回流。 在高湿度环境中放松几天、以恢复器件的精度。

    3.是否存在第二次回流和重新水化的问题,如以下问题?

    • 以上是对此问题的回答。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt -San。

    感谢您的回答。

    我说过、再也不能再进行回流和再水合以恢复 HDC1080的湿度精度。

    请告诉我有关烘焙和脱水的信息。
    我知道烘烤和重新水化的执行是一种将传感器恢复到校准状态的有效方法。


    1.将 IC 烘烤~ 100 C <5% 5-10小时
    2、水化:6-12小时内、60-75%相对湿度下为~ 30 C
    ※~℃存储温度=-65 150 ̊ C



    ■您可以进行多少次烘烤和再水合以恢复 HDC1080的湿度精度?

    ■他可以使用多次烘焙和再水化的板进行大规模生产吗?

    ■重复烘烤和再水合以恢复 HDC1080的湿度精度、是否存在以下问题?
    -聚合物损坏。
    -湿度精度的恢复是临时的、偏差为
    使用一段时间后、精度误差将再次出现。 等等


    非常感谢您的特别支持!!

    最棒的,雷加尔
    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Fukazaw-San、


    1.没有明确的答案、因为每次烘烤器件时、聚合物可能会出现微裂、并允许小袋液体水形成和增加电容、从而影响精度。


    2.这是客户的决定、因为我们的数据表建议了一个回流和重新水化周期。


    但是、如果执行了第二次回流或烘烤-重新水化、则客户需要验证性能是否符合其生产标准。


    3.问题1的答复对此作了说明。

    此致、

    Matt