您好!
我已开始使用 AFE4490SPO2EVM 模块评估 AFE 器件的功能。 为此、我参考了 TI 网站上提供的用户指南、并逐步遵循该指南。
我已安装 AFE44x0SPO2EVM GUI 软件、Python v2.7和 USB 驱动程序。
在用户指南中有一个名为"快速入门指南"的部分、它基本上是一种演示、介绍了如何使用模块以及如何在直方图上查看 SpO2传感器收集的样本数据。
但在我的案例中、软件不在直方图上绘制任何图形。 我甚至不确定模块是否正常工作。
请帮我解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已开始使用 AFE4490SPO2EVM 模块评估 AFE 器件的功能。 为此、我参考了 TI 网站上提供的用户指南、并逐步遵循该指南。
我已安装 AFE44x0SPO2EVM GUI 软件、Python v2.7和 USB 驱动程序。
在用户指南中有一个名为"快速入门指南"的部分、它基本上是一种演示、介绍了如何使用模块以及如何在直方图上查看 SpO2传感器收集的样本数据。
但在我的案例中、软件不在直方图上绘制任何图形。 我甚至不确定模块是否正常工作。
请帮我解决问题。
Prabin、您好!
我遇到了与 USB 驱动程序相关的新问题、卸载并重新安装了 GUI 软件。 但是、将 USB-TO-MINI 电缆连接到我的笔记本电脑的 USB 端口后、"AFE44x0SPO2-FE EVM"不会识别为虚拟 COM 端口、而是在设备管理器上识别为"人机接口设备"类。
我的笔记本电脑上安装了 Windows 7、当我连接 USB 时、它会自动确定 USB 的此设备类。
当我通过在设备管理器中右键单击来卸载"人机接口设备"驱动程序时、硬件会在"其他设备"下移动为"未知"。 但它会再次在 "人机界面设备"下重新安装。
在更新驱动程序软件的同时、右键单击该软件并选择文件夹"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUI\USB Driver"
Windows 显示"您的设备的最佳驱动程序软件已安装"、这是 "人机接口设备"下的 USB 输入设备。
此致、
Shree
Prabin、您好!
根据您的建议、我尝试在朋友的 PC 上安装 EVM、但在那里发现了相同的行为。
EVM 软件已正确安装、但当我首次将 USB 电缆连接到 USB 端口时、器件未显示在'Device Manager'上的"其他器件"下、而是显示在"人机接口器件"下。 它已自动安装。
我朋友的 PC 具有 Windows 8、我的 PC 具有 Windows 7、两者都是64位操作系统。
Prabin、您好!
我按照该帖子中提到的步骤操作、我禁用了"驱动程序签名实施" 并启动了 Windows。
Windows 重新启动后,我打开了“设备管理器”并将设备连接到 USB 端口,设备在“其它设备”下显示为“未知设备”(它应该是 AFE44x0 SpO2 EVM)
接下来、我右键单击"未知设备"并选择"更新驱动程序软件"、然后单击"浏览我的计算机以获取驱动程序软件"。 在此屏幕上、我单击"让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择"
单击 Next (下一步)
单击"Have Disk"(拥有磁盘)并从此路径中选择"AFE44x0.inf"文件
"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE44x0SPO2EVM GUi\USB Driver"
但单击"OK"时、我收到以下错误
Prabin、您好!
我尝试更新固件、问题得到解决。 器件现在在器件管理器的"端口"下显示为"AFE44x0SPO2-FE EVM"。
我打开 GUI 软件并尝试通过单击"ADC Capture & Analysis"选项卡来捕获数据、然后按照 EVM 用户指南中"快速入门指南"下提到的说明进行操作。
软件能够捕获数据并在四图模式下绘制图形。
现在、我想问您、为了在任何给定时间点计算 SpO2的实际值、我应该如何解读图表上的值、用户指南中没有提到这一点。
请提供同样的建议、我想计算或确定任何给定时间点的实际 SpO2值。
谢谢你