This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:SPI 接口速度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667270/awr1243-spi-interface-speed

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

您好!  

我需要澄清 AWR1243上 SPI 接口的速度、因为我在芯片和 EVM 板的数据表中发现了相互冲突的信息。  

在《开发包用户指南》的第6页中、它指出建议 SPI 时钟频率低于8MHz。

在数据表的第4页(下面的链接)中、它将最大接口列出为15MHz、我认为这可能是指 SPI 接口。 数据表的第20页确实表明 SPI CLK 的周期可以为25ns (40MHz)。

AWR1243可使用的最大 SPI 频率是多少、且在 TI 已验证的最大 SPI 频率是多少?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、

    我自己没有参加这些测试、但我会向专家征求他们的意见、然后再与您联系。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    是否可以获得此更新?

    谢谢!
    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循数据表中的40MHz 建议

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    您能否指出您在8MHz (开发包用户指南)中看到的确切位置/文档、因为我在同一个文档中看不到这一点? 这将有助于我们纠正任何文件不一致之处。

    AWR1243数据表(SWRS188.pdf:第4页、表:3-1)显示了最大接口(IF 频率) 15MHz、这并不表示 SPI 时钟。


    正如 Cesar 提到的、AWR1243 SPI IP 支持最大40MHz 作为从器件、但同样取决于主机实现方式、它需要满足 AWR1243 SPI 时序要求(SWRS188.pdf:图5-4)。




    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    很抱歉、我的文档名称出错了。 我想说的是毫米波 DFP 用户指南的第6页。 产品发布:1.0.0、发布日期:2018年1月11日、文档版本0.7。 这是毫米波 DFP 文件夹中最新固件和 ICD 的文档。

    第6页 、建议 SPI 时钟频率小于8MHz。 未在 EVM 上验证更高的值。

    谢谢


    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    感谢您的指出。 此限制针对基于 PC 的应用(MMWAVE-DFP\ti\examples)以及与 FTDI (MMWAVE-DevPack)而非器件进行通信。
    我们将考虑您的观点、并将在 DFP_USER_guide 中重新格式化该语句、以清除 SPI 限制 WRT 至 DFP 示例和仅 FTDI。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra 欢迎你的到来。  

    RJ