请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667270/awr1243-spi-interface-speed
器件型号:AWR1243Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP
您好!
我需要澄清 AWR1243上 SPI 接口的速度、因为我在芯片和 EVM 板的数据表中发现了相互冲突的信息。
在《开发包用户指南》的第6页中、它指出建议 SPI 时钟频率低于8MHz。
在数据表的第4页(下面的链接)中、它将最大接口列出为15MHz、我认为这可能是指 SPI 接口。 数据表的第20页确实表明 SPI CLK 的周期可以为25ns (40MHz)。
AWR1243可使用的最大 SPI 频率是多少、且在 TI 已验证的最大 SPI 频率是多少?
此致、
RJ