This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:使用 CAN 的 IWR1642

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667363/ccs-iwr1642-iwr1642-using-of-can

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他部件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

首先、我有一个 IWR1642BOOST。   其次、我想使用 CAN 函数。      

问题:

1、 我  将 CAN  的 main 复制 到我的项目中。  但 它不起作用。  

    我   将 CAN_FD‘s main 复制  到 我的项目 中、但它不起作用。

我 不知道会发生什么。

2, IWR1642是否 使用 CAN_FD 测试?  如果是、我应该如何修改 项目?

3、PIN 不是 IWR1642的 CAN PIN 在 CAN 的测试中,我尝试修改我的 PIN,但它不起作用。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您将需要 IWR1642上的几个 ECO 来启用外部 CAN 通信。  

    有关硬件修改的详细信息、请参阅以下文章:

    如果您想在 MMW 演示中包含 CAN 相关代码并通过 CAN 传输数据,请参阅以下文章,其中包含有关为此目的所做更改的详细信息

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我是否使用 IWR1642板载 CAN_FD? 如果是,IWR1642的用法是 AWR1642,如果不是,我该怎么办?
    请、这对我很重要。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWR1642和 IWR1642的用法相同。 它们之间没有差异。

    -Raghu