请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 Thread 中讨论的其他部件:AWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
首先、我有一个 IWR1642BOOST。 其次、我想使用 CAN 函数。
问题:
1、 我 将 CAN 的 main 复制 到我的项目中。 但 它不起作用。
我 将 CAN_FD‘s main 复制 到 我的项目 中、但它不起作用。
我 不知道会发生什么。
2, IWR1642是否 使用 CAN_FD 测试? 如果是、我应该如何修改 项目?
3、PIN 不是 IWR1642的 CAN PIN 在 CAN 的测试中,我尝试修改我的 PIN,但它不起作用。为什么?