This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:使用捕获演示时出错

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667176/ccs-awr1642boost-error-using-capture-demo

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我不熟悉毫米波和 CCS、抱歉、我的简单问题:

我按照 SDK 用户指南中的说明刷写了 AWR1642、然后在 CCS 中打开连接、在 R4F 上加载符号并连接了 R4F。 但现在我得到以下错误:

无法在"/opt/ti/bios_6_52_00_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

对我来说、该错误看起来属于 Linux 路径。

我运行的是 Windows 7。 我还尝试保存存储器并在 MATLAB 中使用它、但它不会更改、因此我猜.dat 文件未完成。

此致

Janluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janluca,

    您的"传感器启动"命令看起来正常工作、而您的传感器正在接收数据。 您在这里看到的问题是什么?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    对我来说、ADC 原始数据看起来是错误的。 此外、MATLAB 的 FFT 图不显示特定距离内的任何物体。 那么、.dat 文件看起来有一些问题吗?
    我选择了示例配置、为了保存存储器、我选择了 TI 样式和16位十六进制、帧地址0x080099AC、大小为0x20000。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请按照 mmwave-sdk-user-guide.pdf 中的“内存捕获过程”来捕获数据。

    -Raghu