请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我不熟悉毫米波和 CCS、抱歉、我的简单问题:
我按照 SDK 用户指南中的说明刷写了 AWR1642、然后在 CCS 中打开连接、在 R4F 上加载符号并连接了 R4F。 但现在我得到以下错误:
无法在"/opt/ti/bios_6_52_00_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。
对我来说、该错误看起来属于 Linux 路径。
我运行的是 Windows 7。 我还尝试保存存储器并在 MATLAB 中使用它、但它不会更改、因此我猜.dat 文件未完成。
此致
Janluca