尊敬的技术支持团队:
我想仿真谐振电路(LC 振荡电路)和 电极波、 以确保电极和电路设计。
您能回答以下问题吗?
【问题】
INxA 和 INxB 向 谐振电路(LC 振荡电路)输出什么信号?
如果您有任何文档,是否可以共享它?
1) 脉冲波还是正弦波?
2) 电压驱动还是电流驱动?
3) 电压或电流的振幅
4) 驱动时间
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jiasho、您好!
感谢你的答复。
我还有其他一些问题。
我想理解 励磁电路的原理。 确保电极设计并在仿真器上进行仿真非常有用。
1) 激励电路
我猜励磁电路驱动恒定电流的脉冲, 除了谐振频率之外,不必要的频率也会被削减。
最后 、我看到一个半正弦波、对吧?
我想理解这一原则。
如果您显示了驱动电流与半正弦波之间的关系图、了解这一点非常有用。
2) 电流的驱动时间
如果励磁电路驱动恒定电流脉冲,它的运行方式如何?
连续驱动恒定电流脉冲或驱动电流一段时间并停止后一段时间。
否则、将驱动几次短路或斩波电流。
3.)控制 INA 和 INB
例如、FDC 会不断检查 INA 的电压、当该电压达到某个值(阈值)时、FDC 是否会从 INA 变为 INB?
4) 驱动电流由 IDRIVE 设置
例如:当设置 idrive =11100时、励磁电路实际上会通过 INxA 和 INxB 驱动1.006mA 的电流?
此致、
TTD