This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:INA 和 INB 的器件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665636/fdc2212-the-ware-of-ina-and-inb

器件型号:FDC2212

尊敬的技术支持团队:

我想仿真谐振电路(LC 振荡电路)和 电极波、 以确保电极和电路设计。

您能回答以下问题吗?

【问题】

INxA 和 INxB 向 谐振电路(LC 振荡电路)输出什么信号?

如果您有任何文档,是否可以共享它?

1) 脉冲波还是正弦波?

2) 电压驱动还是电流驱动?

3)  电压或电流的振幅

4) 驱动时间

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    INxA 由半正弦波驱动、而 INxB 由相移180度的相同半正弦波驱动。 半正弦波的振幅由驱动电流(IDRIVE 寄存器)决定。 应调整 Idrive 设置、使传感器振荡振幅介于1.2V 和1.8V 之间。  如需更多信息、请参阅 FDC2212数据表中的表9。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    感谢你的答复。

    我还有其他一些问题。

    我想理解 励磁电路的原理。 确保电极设计并在仿真器上进行仿真非常有用。


    1) 激励电路
    我猜励磁电路驱动恒定电流的脉冲,  除了谐振频率之外,不必要的频率也会被削减。
    最后 、我看到一个半正弦波、对吧?
    我想理解这一原则。

    如果您显示了驱动电流与半正弦波之间的关系图、了解这一点非常有用。

    2) 电流的驱动时间
    如果励磁电路驱动恒定电流脉冲,它的运行方式如何?
    连续驱动恒定电流脉冲或驱动电流一段时间并停止后一段时间。
    否则、将驱动几次短路或斩波电流。  

    3.)控制 INA 和 INB

    例如、FDC 会不断检查 INA 的电压、当该电压达到某个值(阈值)时、FDC 是否会从 INA 变为 INB?

    4) 驱动电流由 IDRIVE 设置
    例如:当设置 idrive =11100时、励磁电路实际上会通过 INxA 和 INxB 驱动1.006mA 的电流?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    感谢你的答复。

    我修改了我之前的帖子、请参阅下面的内容。

    --------
    我还有其他一些问题。
    我想理解励磁电路的原理。 确保电极设计并在仿真器上进行仿真非常有用。

    1) 激励电路
    我猜励磁电路驱动恒定电流的脉冲,除了谐振频率之外,不必要的频率也会被削减。
    最后、我看到一个半正弦波、对吧?
    我想理解这一原则。

    如果您显示了驱动电流与半正弦波之间的关系图、了解这一点非常有用。

    2) 电流的驱动时间
    如果励磁电路驱动恒定电流脉冲,它的运行方式如何?
    连续驱动恒定电流脉冲或驱动电流一段时间并停止后一段时间。
    否则、将驱动几次短路或斩波电流。

    3.)控制 INA 和 INB

    例如、FDC 会不断检查 INA 的电压、当该电压达到某个值(阈值)时、FDC 是否会从 INA 变为 INB?

    4) 驱动电流由 IDRIVE 设置
    例如:当设置 idrive =11100时、励磁电路实际上会通过 INxA 和 INxB 驱动1.006mA 的电流?

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    驱动电路提供电流来谐振 LC 振电路、FDC 测量该频率。 IDRIVE 设置通过以下公式控制振荡的振幅:IDRIVE =πVP÷4RP。

    FDC 不会改变它驱动电路的方式。 只要 RP 和传感器频率在数据表的限制范围内、它就会以其谐振频率驱动 LC 振荡电路并将该值转换为数字值。

    是的、励磁电路通过 IDRIVE 为11100的 INxA 和 INxB 驱动1.006mA 的电流。 然后可以使用上面的公式计算振幅。 为了获得最佳性能、应调整 IDRIVE、直到振幅介于1.2V 和1.8V 之间。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    感谢您的快速回复。
    您能回答以下问题吗?

    3.)控制 INA 和 INB
    例如、FDC 会不断检查 INA 的电压、当该电压达到某个值(阈值)时、FDC 是否会从 INA 变为 INB?

    此致、
    TTD