This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:温升测试现象中的突然差分温度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664755/hdc1080-sudden-differential-temperature-in-the-temperature-rise-test-phenomenon

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

您好!

来自 TI sensortag 的 HDC1080数据表明存在奇怪的趋势、并发出确认请求。

通常情况下、数字值与大约一小时的趋势相同、但数值上升约为5度的现象会突然持续。

我的办公室温度和湿度正常。

 

是否有人有相同的问题?

 

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy kyt、

    您能否告诉我们涉及 TI sensortag 的设置? 温度上升可能是由所评估的电路板的自发热引起的、在使用温度/湿度感应产品进行设计时、请确保遵守以下布局"最佳实践"。 有关这些器件的布局和处理指南链接如下:

    优化湿度传感器的放置和布线(修订版 A)
    www.ti.com/.../snaa297a.pdf

    湿度传感器:存储和处理指南:
    www.ti.com/.../snia025.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy kyt、

    在进一步研究之后、您可能会看到一个 TI 开发的 SensorTag。 我未能找到包含 HDC1080器件的标签、是否知道 SensorTag 的全名或描述? 环境温度的5度变化非常大、这导致我得出缺陷标签的结论、或者我们可能需要更深入地研究该问题以了解根本原因。 如果您有任何疑问、请告诉我、我期待您的回复。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢你的答复。

    我未发布器件名称。

    CC2650STK 上的正确器件是 HDC100 (NRND)。

    此致、

    KYT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy KTY、

    感谢您提供有关器件和 sensortag 名称的信息。  为了更好地了解您当前面临的问题、您能否提供从器件获取的数据。  此外、请确保传感器的窗口不会受阻、因为这会导致环境温度读数不准确。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还遇到了 CC2650STK 传感器标签的湿度传感器问题。

    如图所示、传感器开始执行奇怪的操作、并在一段时间后产生尖峰。 这已经是我的第二个标签、我对它有这种行为。 Android 应用程序仅显示0 %谦逊或100 %。  

    此外、来自该传感器的温度完全关闭:

    2018-02-27_08:39:05 (-40.0、99.99847412109375)
    2018-02-27_08:40:06 (17.9175296875、30.615234375)
    2018-02-27_08:41:07 (-40.0、99.99847412109375)
    2018-02-27_08:42:08 (17.07122802734375、27.03857421875)
    2018-02-27_08:43:12 (-40.0、99.99847412109375)

    由于标签放在客厅的书架上、因此不会放在恶劣的环境或阳光下。 (笑声)

    您是否知道如何避免这个问题?  

    顺便说一下、很抱歉这张又快又脏的照片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy user5265586、

    这的确是一个奇怪的问题。  您能否确认传感器标签不在会导致任何温度变化的路径中、例如通风口、风扇等?  相对湿度计算取决于温度信息、因此您需要验证温度值是否稳定。  传感器标签包含允许环境温度和湿度暴露传感器的窗口。  您能验证这些窗户是否没有被阻挡吗?  此外、请确保没有污染物进入窗口、因为这会损坏暴露的 HDC 传感器并产生错误的结果。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hody Matt、

    是的、我可以确认、sensortag 完全没有污染物或任何污染。 我还把它放在房间的不同位置、再次遇到了这个问题。 我认为传感器已损坏。 我担心的是,这已经是不到8周的第二次。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    上述问题是间歇性的还是随机的? 您能否提供更多采集样本/数据? 您的反馈图可能表示存在通信问题、您能否验证器件是否未放置在任何可能产生 EMI 的组件或系统附近?

    这些问题的答案将有助于我们的调试工作。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    它最初是随机的、会越来越断断续续。 如果是通信问题、则是在电路板上、其他传感器工作正常。

    我在房间里移动了传感器、遇到了相同的问题、因此可能是 BMI 触发了缺陷、但仍然存在。 其他数据的外观也一样、那里没有信息。 不存在错误消息等。 遗憾的是、我没有开发板、这可能会提供一些额外的布线。

    这种行为是否可能由一定数量的传感器读数长时间触发?

    此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    要回答您的问题:

    • 这种行为是否可能由一定数量的传感器读数长时间触发?

    情况不应如此。  遗憾的是、由于外壳难以调试、因此很难确定它是否确实是通信问题、这可能表示传感器标签损坏/故障。  我将向您发送一条 e2e 消息。

    此外、请验证以下条件、因为它们可能会在强紫外线下工作或暴露于污染物时影响器件的运行:

    存储和处理: www.ti.com/.../snia025.pdf

    湿度传感器在存储、处理和环境暴露方面需要特别小心。 当传感器暴露在外时、必须特别小心、因为任何颗粒、蒸汽等可能会污染传感器、从而损坏读数。 长时间暴露于紫外线灯、可见光或高浓度化学蒸汽可能会改变 RH 输出、因此应避免这种情况。 在制造、运输和操作过程中、应避免长时间暴露于高浓度的聚积溶剂蒸汽中。 除了这些处理要求外、传感器在将器件安装到 PCB 上时还需要特定的标准回流焊。 该传感器符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准的焊接曲线要求、峰值温度为260C。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    sensortag 放置在我的办公桌上、因此我不认为它会达到高温或高剂量的紫外线。 我还在呼吸、所以它不会有这种毒性。
    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您提供相关信息。 我已离线回复您、并提供了后续步骤和尝试步骤。

    此致、
    Matt