主题中讨论的其他器件: CC2650STK
您好!
来自 TI sensortag 的 HDC1080数据表明存在奇怪的趋势、并发出确认请求。
通常情况下、数字值与大约一小时的趋势相同、但数值上升约为5度的现象会突然持续。
我的办公室温度和湿度正常。
是否有人有相同的问题?
KYT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我还遇到了 CC2650STK 传感器标签的湿度传感器问题。
如图所示、传感器开始执行奇怪的操作、并在一段时间后产生尖峰。 这已经是我的第二个标签、我对它有这种行为。 Android 应用程序仅显示0 %谦逊或100 %。
此外、来自该传感器的温度完全关闭:
2018-02-27_08:39:05 (-40.0、99.99847412109375)
2018-02-27_08:40:06 (17.9175296875、30.615234375)
2018-02-27_08:41:07 (-40.0、99.99847412109375)
2018-02-27_08:42:08 (17.07122802734375、27.03857421875)
2018-02-27_08:43:12 (-40.0、99.99847412109375)
由于标签放在客厅的书架上、因此不会放在恶劣的环境或阳光下。 (笑声)
您是否知道如何避免这个问题?
顺便说一下、很抱歉这张又快又脏的照片。
Howdy user5265586、
这的确是一个奇怪的问题。 您能否确认传感器标签不在会导致任何温度变化的路径中、例如通风口、风扇等? 相对湿度计算取决于温度信息、因此您需要验证温度值是否稳定。 传感器标签包含允许环境温度和湿度暴露传感器的窗口。 您能验证这些窗户是否没有被阻挡吗? 此外、请确保没有污染物进入窗口、因为这会损坏暴露的 HDC 传感器并产生错误的结果。
此致、
Matt
您好、Matt、
它最初是随机的、会越来越断断续续。 如果是通信问题、则是在电路板上、其他传感器工作正常。
我在房间里移动了传感器、遇到了相同的问题、因此可能是 BMI 触发了缺陷、但仍然存在。 其他数据的外观也一样、那里没有信息。 不存在错误消息等。 遗憾的是、我没有开发板、这可能会提供一些额外的布线。
这种行为是否可能由一定数量的传感器读数长时间触发?
此致、
Christoph
您好、Christoph、
要回答您的问题:
情况不应如此。 遗憾的是、由于外壳难以调试、因此很难确定它是否确实是通信问题、这可能表示传感器标签损坏/故障。 我将向您发送一条 e2e 消息。
此外、请验证以下条件、因为它们可能会在强紫外线下工作或暴露于污染物时影响器件的运行:
存储和处理: www.ti.com/.../snia025.pdf
湿度传感器在存储、处理和环境暴露方面需要特别小心。 当传感器暴露在外时、必须特别小心、因为任何颗粒、蒸汽等可能会污染传感器、从而损坏读数。 长时间暴露于紫外线灯、可见光或高浓度化学蒸汽可能会改变 RH 输出、因此应避免这种情况。 在制造、运输和操作过程中、应避免长时间暴露于高浓度的聚积溶剂蒸汽中。 除了这些处理要求外、传感器在将器件安装到 PCB 上时还需要特定的标准回流焊。 该传感器符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准的焊接曲线要求、峰值温度为260C。
此致、
Matt