This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:GASEVM 短 ToF 模式和阻抗匹配电路

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667570/tdc1000-gasevm-gasevm-short-tof-mode-and-impedance-matching-circuit

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!

我已将 TDC1000-7200 EVM 与 BSTEVM 连接在一起、以进行钳位式流量计量。 根据您在 E2E 上的建议、这两个电路板都经过修改、可与1MHz 传感器配合使用。 一切似乎都正常、但我需要减少 dTOF 零流量误差。 我有两个问题:

因此、我想使用 TS3A44159PWR 来匹配阻抗、但我看到它最大只能达到4.7V 我假设这必须连接在升压电路 TX/RX 之后、电压大约为30V、您是否有其他类似的芯片可用于此目的?  

2.我还想知道在使用 BSTEVM 升压电路时是否可以使用短 ToF 模式、因为在升压时 RX 线路可能会开路? (回波到达17us。)

感谢你的帮助。

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    我将从参考设计中研究开关的替代方案。 升压时、短 ToF 模式不应成为问题、但建议确保短 ToF 消隐时间至少与 HV EN 周期一样长。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    好的、谢谢。 我找到了 这个模拟开关 MAX4533 、但我不确定导通/关断时间是否足够快、或者它是否完全合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Scott Cummins"]Hi Thibault、

    我将从参考设计中研究开关的替代方案。 升压时、短 ToF 模式不应成为问题、但建议确保短 ToF 消隐时间至少与 HV EN 周期一样长。

    此致、

    [/报价]

    您好、Scott、

    您是否找到了 TI 或第三方提供的任何合适的开关来工作?  

    谢谢。

    此致、
    Thibult