器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
我已将 TDC1000-7200 EVM 与 BSTEVM 连接在一起、以进行钳位式流量计量。 根据您在 E2E 上的建议、这两个电路板都经过修改、可与1MHz 传感器配合使用。 一切似乎都正常、但我需要减少 dTOF 零流量误差。 我有两个问题:
因此、我想使用 TS3A44159PWR 来匹配阻抗、但我看到它最大只能达到4.7V 我假设这必须连接在升压电路 TX/RX 之后、电压大约为30V、您是否有其他类似的芯片可用于此目的?
2.我还想知道在使用 BSTEVM 升压电路时是否可以使用短 ToF 模式、因为在升压时 RX 线路可能会开路? (回波到达17us。)
感谢你的帮助。
此致、
Thibult