请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1443
各位专家:
我们的客户使用 Keysight 提供的频谱分析仪 N9010A 和 Keysight 提供的 N1970W 谐波混合器测量了 TX FMCW 输出。
系统:具有毫米波演示可视化工具的 IWR1443BOOST ES2.0。
1) 1)您可以看到、TX 信号以某种方式出现在76MHz 以下
捕获数据已附加。
您能否告诉我们可能的原因以及我们应该检查客户的测量环境的原因?
2) 2)输出 TX FMCW 频率由 Visualizer 从77到81GHz 进行选择。
但是、TX 输出启动频率约为76.5GHz。
这可能是一个问题。
您能否检查它是否正确?
此外、如果需要任何配置、请告诉我。
此致、
Hitoshi