This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:TX FMCW 输出波形和可视化工具的频率带宽

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662738/iwr1443boost-tx-fmcw-output-wave-form-and-frequency-bandwidth-with-visualizer

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

各位专家:
我们的客户使用 Keysight 提供的频谱分析仪 N9010A 和 Keysight 提供的 N1970W 谐波混合器测量了 TX FMCW 输出。
系统:具有毫米波演示可视化工具的 IWR1443BOOST ES2.0。

1) 1)您可以看到、TX 信号以某种方式出现在76MHz 以下
 捕获数据已附加。
 您能否告诉我们可能的原因以及我们应该检查客户的测量环境的原因?

2) 2)输出 TX FMCW 频率由 Visualizer 从77到81GHz 进行选择。
 但是、TX 输出启动频率约为76.5GHz。
 这可能是一个问题。
  您能否检查它是否正确?
 此外、如果需要任何配置、请告诉我。

此致、
Hitoshi




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    这非常有趣、绝对不是预期的行为。 我已经要求我们的专家来看看这个问题、在接下来的几天里、有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    如果您正在执行关键射频测量、则可以将40MHz 参考时钟替换为晶体、并锁定测量设备10MHz 参考。 频谱分析仪应锁定在10MHz 的谐波混频器上(频谱分析仪的 REF 输出到谐波混频器的 REF 输入、谐波混频器的 REF 输出到中的合成器 REF)。 将合成器设置为通过交流耦合电容为具有1V 输出的 EVM 提供40MHz 正弦输出。

    在 EVM 上、您需要执行以下修改、移除 Y1、将 C9替换为50欧姆电阻器。 将 C15替换为50欧姆电阻器。 将40MHz 交流耦合输入连接到 Y1和 C15的结点。

    注意:在毫米波传感器 IWR1443复位后、需要存在40MHz 时钟。

    若要检查射频精度、如果您使用具有单个 Tx 频率的连续输出模式、则更容易调试频率误差。

    在数据表中、晶体误差被指定为50ppm。 因此、如果连续频率为77Ghz、我们预计76996150将达到77003850。

    另一个可能的误差源是19至20.25合成器分压器的精度。 这通常是一个小误差。

    此致、

    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    非常感谢您对我们应检查的要点进行了友好的解释。
    将遵循您的建议并与客户合作。

    我们尝试通过实验了解原因。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率输出的贡献为:

    连续单 Tx 模式

    40MHz 时钟的精度

    在射频系统配置中对合成器起始频率进行编程的精度。

    线性调频脉冲可以具有偏移频率、该频率通常为零。

    如果您需要更多配套资料、敬请告知。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我对我迟到的答复感到抱歉。
    通过遵循您的建议成功解决了这一问题。
    这是由混频器本身产生的局部振荡引起的。

    非常感谢您的支持。
    此致、
    Hitoshi