请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5803 大家好、我正在考虑在传感器距离读数电子器件有一定距离的应用中使用 AFE5803、并且希望以差分方式路由传感器信号。
在查看有关 AFE 的 ADF5803数据表部分时、虽然 LNA 具有差分输入、但其含义是它实际上应该被驱动为单端输入。 大概这与直流偏移校正电路以及输入端接有关。
如果我禁用偏移校正并使用外部终端、那么我是否能够使用差分输入配置? 如果不是、原因是什么?
感谢您的帮助!