This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:AFE5803模拟输入:单端和差分模式

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665898/afe5803-afe5803-analog-input-single-ended-and-differential-modes

器件型号:AFE5803

大家好、我正在考虑在传感器距离读数电子器件有一定距离的应用中使用 AFE5803、并且希望以差分方式路由传感器信号。

在查看有关 AFE 的 ADF5803数据表部分时、虽然 LNA 具有差分输入、但其含义是它实际上应该被驱动为单端输入。 大概这与直流偏移校正电路以及输入端接有关。

如果我禁用偏移校正并使用外部终端、那么我是否能够使用差分输入配置? 如果不是、原因是什么?

感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我将与团队进行核实、并将在明天回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否听说过产品团队有关我的问题的任何信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我与团队进行了检查、但不支持差分输入配置。
    这是因为晶体管级的内部电路不是完全差分的。