请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我想知道是否可以使用 PSLoopback (PhaseShifter Loopback)来测量移相器性能。
如果我设置一个具有2个线性调频脉冲的帧、 第一个线性调频脉冲、具有0度相移。 配置文件1的第二个线性调频脉冲具有180度相移。 现在、我的帧具有这两个线性调频脉冲:一个具有0度相移、另一个具有180度相移。
在帧触发之前、我设置 PSLoopback 频率并启用它。 然后我触发帧。 主要问题是 PSRoopback 测试是否实际遵循双相调制器的设置,或者在环回期间线性调频脉冲期间它不会改变移相器的状态?
此致、
RJ