This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:PSLoopBack、用于测试 BPM 相移器性能

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666484/awr1243-psloopback-to-test-bpm-phase-shifter-performance

器件型号:AWR1243

您好!  

我想知道是否可以使用 PSLoopback (PhaseShifter Loopback)来测量移相器性能。

如果我设置一个具有2个线性调频脉冲的帧、 第一个线性调频脉冲、具有0度相移。 配置文件1的第二个线性调频脉冲具有180度相移。 现在、我的帧具有这两个线性调频脉冲:一个具有0度相移、另一个具有180度相移。

在帧触发之前、我设置 PSLoopback 频率并启用它。 然后我触发帧。  主要问题是 PSRoopback 测试是否实际遵循双相调制器的设置,或者在环回期间线性调频脉冲期间它不会改变移相器的状态?

此致、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题提交给 Radar Studio 专家

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    我假设您是指 BPM 配置(0 / 180度相位)。 您可以使用 PALOOPBACK 来测试 BPM 性能。 这将使用您配置的 BPM 配置。 因此、您可以设置0度和180度相移并查看环回信号。 可以在同一 API 中配置信号的环回 IF 频率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Vivek! 也感谢 Cesar。  

    此致、

    RJ