This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:模拟前端4404上的 TX 线路问题

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663310/afe4404-tx-lines-issues-on-analog-front-end-4404

器件型号:AFE4404

大家好、

我一直在研究心率3咔嗒板(HR3)、这是一款内置 AFE4404和 SFH7050的开发套件。 我使用 Arduino Nano 成功地使其工作。  

我所做的是根据 AFE4404数据表上的表12配置 HR3、然后在 Arduino Nano 上使用 attachInterrupt ()来感应 ADC_RDY 中每个脉冲的上升沿 、从而触发 AFE 上相应寄存器的读数。  

然后、我开始在我 从一家具有 SFH7050的制造公司订购的 AFE4404分线板上进行测试。 我的硬件有几个问题。

  1. 只有一个 TX1工作正常。
  2. AFE4404分线板上的 ADC_RDY 未在100Hz 时产生脉动信号。 从字面上看、ADC_RDY 没有任何内容。

我已分别附上 AFE 分线板上 TX1、TX2、TX3和 AFE 分线板上的信号以及 HR3开发套件和 AFE 分线板上 ADC_RDY 的脉动信号(100Hz)的所有屏幕截图。

 图1: TX1 (蓝色信号-绿色 LED)与 TX2 (红色信号-红色 LED)

图2:TX1 (蓝色信号-绿色 LED)与 TX3 ( 红色信号-红外 LED)

图3:来自 HR3的 ADC_RDY 信号(开发套件)-直接测量 HR3上的 ADC_RDY 引脚。

图4:来自 AFE 分线板的 ADC_RDY 信号-直接测量分线板上的 ADC_RDY 引脚。

这里是我用于构建 AFE + SFH 定制板的原理图。

因此、任何人以前遇到过上述问题、请帮我解决。 非常感谢您的帮助。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinh、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    HR3开发套件的电路板原理图和分线板原理图看起来是相同的。
    您能否澄清它们是相同还是不同?
    此外、根据原理图、INM 似乎短接到3.3V、TX2、TX3、RESET 和 CLK 也似乎短接到 GND。

    在 AFE + SFH 定制板中、您是否注意到 SFH7050 LED 在配置 AFE 后亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    感谢你的答复。
    我的分线板和 HR3开发套件是相同的。
    2.我不认为 INM 短接至3.3V,而 TX2、TX3、RST 和 CLK 短接至 GND。 我知道原理图是模糊的、但是、我可以仅使用 TX1打开 AFE 的 SFH7050 LED。 即使我正确配置了指定的寄存器、TX2和 TX3也无法驱动其余的 LED。

    此致、
    Vinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinh:

    您能否检查 TX2、TX3和 ADC_RDY 引脚上是否存在二极管?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    我目前在 TX2、TX3和 ADC_RDY 引脚上没有二极管。

    二极管的存在是否仅用于保护目的? 在这种情况下、二极管的存在如何起作用、我不太确定。

    此致、

    Vinh Thuan Tran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinh:

    我指的是 AFE4404内部的 ESD 保护二极管。
    因此、您只需验证上述引脚上是否存在二极管。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    我仍然不确定 AFE4404内是否存在二极管。
    您能给我更多详细信息或说明吗?

    此致、
    Vinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinh:

    IC 中的大多数引脚具有内部 ESD 二极管。
    我们可以使用这些信息通过测量这些二极管上的电压来验证器件是否已正确焊接。
    您可以在二极管模式下使用万用表,将正极端子连接到电路板的接地端。
    现在、如果您将负极端子连接到上述引脚、您应该会看到电压(0.4至0.7V)。 如果您没有看到电压、这意味着这些引脚未连接到电路板、则必须重新焊接器件。


    此致、
    Prabin