大家好、
我一直在研究心率3咔嗒板(HR3)、这是一款内置 AFE4404和 SFH7050的开发套件。 我使用 Arduino Nano 成功地使其工作。
我所做的是根据 AFE4404数据表上的表12配置 HR3、然后在 Arduino Nano 上使用 attachInterrupt ()来感应 ADC_RDY 中每个脉冲的上升沿 、从而触发 AFE 上相应寄存器的读数。
然后、我开始在我 从一家具有 SFH7050的制造公司订购的 AFE4404分线板上进行测试。 我的硬件有几个问题。
- 只有一个 TX1工作正常。
- AFE4404分线板上的 ADC_RDY 未在100Hz 时产生脉动信号。 从字面上看、ADC_RDY 没有任何内容。
我已分别附上 AFE 分线板上 TX1、TX2、TX3和 AFE 分线板上的信号以及 HR3开发套件和 AFE 分线板上 ADC_RDY 的脉动信号(100Hz)的所有屏幕截图。
图1: TX1 (蓝色信号-绿色 LED)与 TX2 (红色信号-红色 LED)
图2:TX1 (蓝色信号-绿色 LED)与 TX3 ( 红色信号-红外 LED)
图3:来自 HR3的 ADC_RDY 信号(开发套件)-直接测量 HR3上的 ADC_RDY 引脚。
图4:来自 AFE 分线板的 ADC_RDY 信号-直接测量分线板上的 ADC_RDY 引脚。
这里是我用于构建 AFE + SFH 定制板的原理图。
因此、任何人以前遇到过上述问题、请帮我解决。 非常感谢您的帮助。
提前感谢您。