This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:捕获演示:工作原理!

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666331/iwr1443boost-capture-demo-how-it-works

器件型号:IWR1443BOOST

尊敬的所有人:

我正在阅读毫米波 SDK 用户指南、捕获演示对于将数据从电路板中取出而言似乎很有趣。

但是、对我来说、指南不清楚、我不理解如何达到第14页(第3.3.2节)图中所示的配置

该指南说明了打开 TeraTerm 或 HyperTerminal 并连接"User UART" COM 端口、但在哪里可以找到该工具?

有关此工具的更多信息、请访问以下网站?  

非常感谢您的帮助、
Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide、

    您可以使用任何终端仿真器程序、允许您访问计算机上的 COM 端口并从中写入/读取文本。 毫米波 SDK 用户指南将 Tera Term 作为一种选项进行了介绍、因为它是一款免费的开源终端仿真器程序、可从 Web 上下载。 您应该能够通过在 Google 上搜索"Tera term"找到它。 但是、您也可以使用您选择的任何其他终端程序。

    此外、如果您在获得 Tera Term 后连接到 EVM 时遇到任何问题、 请确保按照 SDK 用户指南中的说明在 Tera Term 中选择正确的 COM 端口、并确保 Tera Term Serial Port 设置窗口将波特率设置为115200。

    如果问题得到解决、请标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这似乎不是那么简单。 SDK 指南似乎不完整、连接始终失败。

    请提供分步指南。 这也将有助于该社区的其他用户。

    非常感谢、
    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    实际上、毫米波 SDK 捕获演示的分步指南已在线提供、链接如下:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf

    在下一个 E2E 主题的表格的最后一行中引用了该内容:

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/619401

    如果问题得到解决、请标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的善意帮助。 但是,我意识到,我的问题可能不是很清楚。

    我尝试以下方法来说明我到目前为止所做的工作。 我知道我接近胜利,但我在最后一轮比赛中失败了。

    请查看下面的列表、如果可以、请帮助我了解错误的位置。

    下面列出了我所遵循的步骤(请为我发送一份有关每个步骤的 ACK 以确保该过程正确):

    1) 1)使用适用于应用"高精度 xWR14xx"的*。bin 文件刷写了 EVM。 文件为"xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和"xwr14xx_high_Accuration_MSS.bin"。

    2) 2)在不使用跳线 SOP2的情况下对 EVM 进行下电上电。

    3) 3) TeraTerm 的 Open 2 Sessions (开放2个会话):1个用于 Application/User 端口、1个用于数据端口(在我的案例中分别为 COM4和 COM5)。

    4) 4)按如下方式设置端口(未进行其他设置、是否正确?):

    5) 5)在 COM4终端上、我发送了与配置文件"profile_2de.txt"中报告的配置命令完全相同的命令、即

    sensorStop

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 1

    通道配置1 1 0

    ADCfg 2 1.

    AdcbufCfg 0 1 0 1

    ProfileCfg 0 77 7 212.8 0 18.32 1 1024 5000 0 40

    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1

    帧配置0 1 0 500 1 0

    calibDcRangeSig 0-5 5 32.

    guiMonitor 1 0 0 1

    sensorStart

    6) 6)在最后一条命令之后、COM5终端开始"移动"、但可视化符号与您建议读取的线程中讨论的符号不同。

    请、您能帮我了解错误的位置吗?

    出于完整性考虑、这就是我在"SensorStart:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    您描述的流程不是分步捕获演示指南中的流程、也不能与捕获演示一起使用。  我猜您所描述的流程来自高精度演示支持线程(IWR1443BOOST:液位传感器:Radar Studio e How - to have the value of level out of the board)?

    捕获演示的指令仅使用应用/用户 COM 端口(而不是数据 COM 端口)、涉及使用 CCS 加载捕获演示二进制文件(而不是高精度演示二进制文件)。  如果您在遵循捕获演示指南中的说明时遇到问题、请确认您遇到问题的指南中的哪个章节/幻灯片编号、我可以尝试提供帮助。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    你是对的! 高精度演示支持线程中描述的过程正是实际应用中发送配置和接收数据(e2e.ti.com/.../2455636)所需的过程

    实际上、我意识到、目前 Capture Demo 始终需要 PC 和 CSS 软件。 这是一个非常特殊的情况、因为 EVM 通常不是在调试模式下连接的、而是在没有 PC 的功能模式下连接的。 当 EVM 运行时、您可以欺骗 COM 数据端口并等待微控制器、Arduino、RaspberryPi 等捕获数据

    捕获演示是我第一个提供数据的想法、但实际上它对这些应用是有限的。 你同意吗? 还是有一个技巧可以克服这些限制?

    目前、如果上述过程是实现配置和接收数据以及任何用户都可以使用的最简单的方法、似乎是如此。 但是、正如您看到的、它不起作用。 由于相同的二进制文件与 Web 应用程序"液位"和"高精度可视化工具"配合使用、因此应该可以正常工作。 因此、数据会有效地发送到 PC。
    请帮帮我。

    万分感谢。

    我最喜欢的
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide、

    毫米波 SDK 捕获演示允许您捕获少量(但至少一帧)原始雷达 ADC 数据、然后内部处理链在器件内部对其进行后处理、该处理链根据雷达数据执行物体检测。 演示的目的是让客户能够执行原始雷达数据的小捕获、以便在系统设计期间根据需要分析和试验其自己的定制处理链。 它不打算在正常运行期间使用、因为它确实需要 PC 和 CCS 软件、并且只能用于一次获取单个捕捉(即它无法连续不间断地执行数据流)。

    液位变送器和高精度范围测量演示将是适用于这些类型应用的更合适的示例。 您似乎已经在另一个线程上获得这些演示的支持。 如果您对捕获演示还有任何疑问、请随时将其发布到此主题。 否则、如果您的捕捉演示问题得到解决、请将其标记为已回答。

    谢谢、
    John