尊敬的所有人:
我正在阅读毫米波 SDK 用户指南、捕获演示对于将数据从电路板中取出而言似乎很有趣。
但是、对我来说、指南不清楚、我不理解如何达到第14页(第3.3.2节)图中所示的配置
该指南说明了打开 TeraTerm 或 HyperTerminal 并连接"User UART" COM 端口、但在哪里可以找到该工具?
有关此工具的更多信息、请访问以下网站?
非常感谢您的帮助、
Davide
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在阅读毫米波 SDK 用户指南、捕获演示对于将数据从电路板中取出而言似乎很有趣。
但是、对我来说、指南不清楚、我不理解如何达到第14页(第3.3.2节)图中所示的配置
该指南说明了打开 TeraTerm 或 HyperTerminal 并连接"User UART" COM 端口、但在哪里可以找到该工具?
有关此工具的更多信息、请访问以下网站?
非常感谢您的帮助、
Davide
Davide、
实际上、毫米波 SDK 捕获演示的分步指南已在线提供、链接如下:
在下一个 E2E 主题的表格的最后一行中引用了该内容:
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/619401
如果问题得到解决、请标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。
此致、
John
尊敬的 John:
非常感谢您的善意帮助。 但是,我意识到,我的问题可能不是很清楚。
我尝试以下方法来说明我到目前为止所做的工作。 我知道我接近胜利,但我在最后一轮比赛中失败了。
请查看下面的列表、如果可以、请帮助我了解错误的位置。
下面列出了我所遵循的步骤(请为我发送一份有关每个步骤的 ACK 以确保该过程正确):
1) 1)使用适用于应用"高精度 xWR14xx"的*。bin 文件刷写了 EVM。 文件为"xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和"xwr14xx_high_Accuration_MSS.bin"。
2) 2)在不使用跳线 SOP2的情况下对 EVM 进行下电上电。
3) 3) TeraTerm 的 Open 2 Sessions (开放2个会话):1个用于 Application/User 端口、1个用于数据端口(在我的案例中分别为 COM4和 COM5)。
4) 4)按如下方式设置端口(未进行其他设置、是否正确?):
5) 5)在 COM4终端上、我发送了与配置文件"profile_2de.txt"中报告的配置命令完全相同的命令、即
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 212.8 0 18.32 1 1024 5000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 1 0 500 1 0
calibDcRangeSig 0-5 5 32.
guiMonitor 1 0 0 1
sensorStart
6) 6)在最后一条命令之后、COM5终端开始"移动"、但可视化符号与您建议读取的线程中讨论的符号不同。
请、您能帮我了解错误的位置吗?
出于完整性考虑、这就是我在"SensorStart:
Davide、
您描述的流程不是分步捕获演示指南中的流程、也不能与捕获演示一起使用。 我猜您所描述的流程来自高精度演示支持线程(IWR1443BOOST:液位传感器:Radar Studio e How - to have the value of level out of the board)?
捕获演示的指令仅使用应用/用户 COM 端口(而不是数据 COM 端口)、涉及使用 CCS 加载捕获演示二进制文件(而不是高精度演示二进制文件)。 如果您在遵循捕获演示指南中的说明时遇到问题、请确认您遇到问题的指南中的哪个章节/幻灯片编号、我可以尝试提供帮助。
此致、
John