This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:仰角分辨率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666248/iwr1443boost-elevation-resolution

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

尊敬的香榭丽舍

根据下面的文章、IWR1443BOOST 的方位角分辨率为2/4R/2T = 1/4弧度= 14度。

但是、海拔分辨率如何呢? 我只能获得每个下柱的仰角 FOV (-15 ~ 15度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    swra554 ( www.ti.com/.../swra554.pdf) 讨论了 lambd/2接收器数量的角度分辨率。  

    器件中的两个示例

      4个接收器、

      2个方位角发送器、1个仰角发送器。  

    使用应用手册中讨论的方位角 MIMO 技术、我们可以有效地拥有8个接收器。   

    因此、对于单个 Tx 到4Rx、其中 Rx 天线间距为 λ/2、辐射/4 = 45度

    在2 Tx 到 Rx 的方位角中、其中 Rx 天线间距为 λ/2。 辐射8 = 22.5度

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    1.您的回复中是否有"方位角为2 Tx、到 Rx "的拼写错误? 我认为它应该是"在2 Tx 到4 Rx 的方位角内"。

    2.在下方的 POST 中计算出的 xWR1443BOOTS 方位角分辨率为14度、但您的方位角分辨率为22.5度。 有什么区别?

    [引用用户="Sandeep Rao30"]

    在 AWR1443 EVM 中、有2个 TX 和4个 RX 用于方位角分辨率(=>8个虚拟天线)、为您提供2/8弧度= 14度的本机分辨率。

    [/报价]

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    差异是天线的观测角度。 如果其180度/8 = 22.5、则为112/8度= 14度。

    此致、
    Joe Quintal