请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 我获得了距离 FFT 的数据、并绘制了每个天线的数据、如下图"RANGE FFT":
天线的平均值 绘制为"距离剖面阵列(帧平均)"
比较"距离系统配置数组(帧平均)" 和"距离系统配置形式 UART"的级别、图形的整个形状相似、但最大值和最小值的增量不同。
我已经在 文件//C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 中读取了引用、并且知道 rangeFFT 是1D-FFT、
rangeProfile 是2D-FFT 的0doppler 数组。 但我认为它应该与(peakvalue - noisefloor)具有相同的价值、有人可以告诉我为什么它如此与众不同?
或者给我一个公式来计算1D-FFT 中的 RANGEProfile?
谢谢!