This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:rangeFFT 和 rangeProfile 之间的区别是什么?#39?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664680/awr1642-what-s-the-difference-between-rangefft-and-rangeprofile

器件型号:AWR1642

我获得了距离 FFT 的数据、并绘制了每个天线的数据、如下图"RANGE FFT":

天线的平均值 绘制为"距离剖面阵列(帧平均)"

比较"距离系统配置数组(帧平均)" 和"距离系统配置形式 UART"的级别、图形的整个形状相似、但最大值和最小值的增量不同

我已经在 文件//C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 中读取了引用、并且知道 rangeFFT 是1D-FFT、

rangeProfile 是2D-FFT 的0doppler 数组。 但我认为它应该与(peakvalue - noisefloor)具有相同的价值、有人可以告诉我为什么它如此与众不同?

或者给我一个公式来计算1D-FFT 中的 RANGEProfile?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记解释我在每张图中使用的值已经用20*log10 (UART 值)重新计算
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    范围配置文件在以下文件中计算

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages \ti\demo\xwr16xx\mmw\dss\dss_data_path.c

    这将有助于了解如何计算距离剖面

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      为什么在0多普勒中1D-FFT 的振幅值与2D-FFT 的振幅值之间存在差异?

    这两个数据都是从 UART 端口获取的。 它将具有相同的值,对吧??。

    我们猜  其中一个原因是  在计算2D-FFT 时来自窗口函数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、
    感谢您的回复。
    很抱歉、我尝试阅读了它、但我不知道 C
    能否简单地解释一下1D-FFT 的振幅值与0纹波中2D-FFT 的振幅值之间的差异。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIN、

    您似乎在询问1D 和2D FFT 处理的算法问题。 Doxygen 文档提供了处理步骤的说明、而代码提供了更低的详细级别。 差异可能只是一个缩放问题、因为演示力求在算法上直观地实现计算效率。 要找出您正在寻找的差异的原因、需要深入了解代码、可能需要在每个步骤设置断点并查看各种值。