This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:在整个表面进行高精度亚毫米级测量

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666871/iwr1443boost-high-accuracy-sub-mm-measurement-across-surface

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我们计划使用该器件来测量材料表面的差异;例如、中心的深度为300 µm、边缘的深度为0 µm。  假设目标表面为0.5平方米。  根据我的理解、这可能会给测量带来麻烦、因为在4 Rx 配置中方位角分辨率为15度。  高精度演示似乎在1-Rx 和 Tx 配置上运行、仅显示范围; 这可能会由于方位角分辨率较大而导致回波错误。  这种应用对于 IWR1443BOOST 模块是否可行?  我不确定是否可以选择横向偏移雷达或物体以在边缘执行测量、因为横向方向的移动也可能在距离方向上具有 µm Ω 的移动。   

我已经了解到 TI 使用透镜聚焦光束。  可以选择重新设计具有窄波束宽度的天线、但我们重点关注的只是使用 IWR1443BOOST、而不是制造不同的部件。  https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/638403?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=4%20mm%20resolution%20iwr1443

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我已要求 IWR 团队成员查看这一点、明天有人应该会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    对于14xx 高精度实验室放大算法、仿真显示精度为0.5mm、SNR 为23dB。 在实际设置中、多路径会导致更差的结果。 聚焦镜头会有所帮助、但我怀疑它确实可以实现0.5mm 的精度。 对于您的0.3mm 要求、它可能不是合适的候选器件。

    此致、

    Michelle