This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:将 IWR1642连接到 MSP432

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667071/ccs-iwr1642boost-connect-iwr1642-to-msp432

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的目标是 将 IWR1642 Booster Pack 与 MSP432 Lauchpad 相连。

现在、我正在尝试 将雷达数据从 IWR1642上的 J6/Pin5 (AR_RS232TX)中取出、以便 使用 MSP432上的 UART 读取数据(只需将一个安装在另一个上即可)。 是否有方便的方法来修改 CCS 中的演示代码?

关于 Pinmux 配置、我必须考虑什么? 您还有其他提示吗?

非常感谢您的帮助!

此致

Leon Schönfeld (学生)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pinmux 工具为我提供了很多帮助! 我的问题已解决。
    无论如何都谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    这是个好消息! 如果您有更多问题、请随时打开新主题!


    谢谢、
    Akash