请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的目标是 将 IWR1642 Booster Pack 与 MSP432 Lauchpad 相连。
现在、我正在尝试 将雷达数据从 IWR1642上的 J6/Pin5 (AR_RS232TX)中取出、以便 使用 MSP432上的 UART 读取数据(只需将一个安装在另一个上即可)。 是否有方便的方法来修改 CCS 中的演示代码?
关于 Pinmux 配置、我必须考虑什么? 您还有其他提示吗?
非常感谢您的帮助!
此致
Leon Schönfeld (学生)