This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:高速数据 bin 文件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666921/iwr1443boost-high-speed-data-bin-file

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我已经使用高速数据转换器(和 TWS1400)记录了 IWR1443原始数据

并输出 adc_data.bin 文件。

我看到、当使用 CCS 捕获数据时、您有一个脚本("capture_demo.m")

这完全相同、但仅适用于*。dat 或*。csv 文件。

如果您有一个等效的 Matlab 脚本将数据解析为 I/Q、我正在徘徊  

二进制文件?

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、

    我已要求 IWR 团队成员查看这一点、明天有人应该会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Akash、
    我很期待这件事。
    此致、
    Boaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boaz、

    没有将.bin 输出中的 I/Q 数据与 TSW 分开的独立脚本。 但是、只要您保存了正确的线性调频脉冲和帧配置信息、Radar Studio 就可以对.bin 文件数据进行后处理。  如果要编写自己的解析器、 此应用手册 包含有关.bin 文件格式的信息。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Justin!
    您提到的应用手册中实际上有一个示例脚本。
    本周好、
    Boaz