请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
我已经使用高速数据转换器(和 TWS1400)记录了 IWR1443原始数据
并输出 adc_data.bin 文件。
我看到、当使用 CCS 捕获数据时、您有一个脚本("capture_demo.m")
这完全相同、但仅适用于*。dat 或*。csv 文件。
如果您有一个等效的 Matlab 脚本将数据解析为 I/Q、我正在徘徊
二进制文件?
谢谢、
Boaz