请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
对于 AWR1243级联设计、有两个20G LO 同步输入/输出、如下图所示。 以下是我的理解、如果有任何错误、请帮助纠正。
来自 FMCW_CLKOUT 和 FMCW_SYNCOUT 的信号完全相同、任何引脚都可用于同步输出。
发送到 FMCW_SYNC1和 FMCW_SYNC2的信号将具有不同的延迟、所有级联芯片都应使用相同的引脚进行同步输入。
SWR574中的推荐引脚组合如下所示。 在我看来、D1&B1、B15&D15的组合也很好、对吧?