This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联20G LO 同步引脚连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666200/awr1243-cascade-20g-lo-sync-pin-connectivity

器件型号:AWR1243

您好!

对于 AWR1243级联设计、有两个20G LO 同步输入/输出、如下图所示。 以下是我的理解、如果有任何错误、请帮助纠正。

来自 FMCW_CLKOUT 和 FMCW_SYNCOUT 的信号完全相同、任何引脚都可用于同步输出。

发送到 FMCW_SYNC1和 FMCW_SYNC2的信号将具有不同的延迟、所有级联芯片都应使用相同的引脚进行同步输入。

SWR574中的推荐引脚组合如下所示。 在我看来、D1&B1、B15&D15的组合也很好、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将您的问题提交给我们的硬件团队

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请访问 e2e.ti.com/.../2363799 、了解有关这方面的讨论和建议。

    此致、

    Brian