请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP75B 你(们)好
在阅读数据表时、我看到了第9章"电源相关建议"。 您可以在此处找到以下句子。
TMP75B 的工作电源电压范围为1.4V 至3.6V。该器件针对1.8V 电源供电运行进行了优化、但可以精确测量整个电源电压范围内的温度。"
我想问 "针对1.8V 电源进行了优化"是什么意思? 当我使用3.3V 电压时、是否有任何缺点(除了较高的电流消耗)?
感谢您的 anwer。
此致
Marcel Kaltschmied