This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75B:电源相关建议的阐述

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666364/tmp75b-clarification-of-power-supply-recommendations

器件型号:TMP75B

你(们)好

在阅读数据表时、我看到了第9章"电源相关建议"。 您可以在此处找到以下句子。  
TMP75B 的工作电源电压范围为1.4V 至3.6V。该器件针对1.8V 电源供电运行进行了优化、但可以精确测量整个电源电压范围内的温度。"

我想问 "针对1.8V 电源进行了优化"是什么意思?   当我使用3.3V 电压时、是否有任何缺点(除了较高的电流消耗)?   

感谢您的 anwer。

此致
Marcel Kaltschmied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    在生产中、我们将温度偏移修整为1.8V。 由于电源电压较高或较低、误差可以忽略不计、但第6.5节"电气特性"可确保所有电源电压下的精度。

    谢谢、